This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer Studio 和 SVN

Guru**** 2224960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/866125/ccs-code-composer-studio-and-svn

工具/软件:Code Composer Studio

使用 Code Composer Studio v8、希望使用源代码控制包的 SVN。  是否有用于 SVN 的 V8的插件。  如果没有、有人可以告诉我有关使用 CCS V8工程和 SVN 的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试在 CCS 中检查 Eclipse Marketplace (Help -> Eclipse Marketplace)。 搜索 SVN 会产生几个命中(如颠覆、亚克里斯等)

    谢谢

    Ki