This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA3MA:C66如何使用选择分支来优化语句

Guru**** 2912810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/865161/compiler-tda3ma-how-can-c66-optimize-statements-with-select-branches

器件型号:TDA3MA

工具/软件:TI C/C++编译器

C66是否有 选择说明?  当我们使用 if..else...Internal loop 进行优化时、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 C66x CPU 使用说明书中搜索 标题为 "条件操作"的子章节。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了您推荐的文档、条件指令使用汇编语言、但我们针对使用内在函数指令进行了优化、内在函数指令集中找不到内在函数指令。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关编程环境的更多背景信息。  听起来就像您使用 C 或 C++进行编程一样。  对吗?

    现在假设您有能力执行您想要的操作。  只需组成一些语法。  请向我展示一个示例、说明您希望使用此组合语法执行的操作。

    谢谢、此致、

    乔治