This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:CCS 安装挂起、MSVC 2015

Guru**** 2819675 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TM4C1230C3PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/862423/ccs-ek-tm4c1294xl-ccs-installation-hang-up-with-msvc-2015

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:CCStudioTM4C1230C3PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试设置一个与 TM4C1294 Connected Launchpad 评估套件集成的开发环境。 还要求我使用 TivaC RTOS 2.14.00.10 (这个特定版本)

安装 MSVC 2015时、安装过程似乎挂起、请参阅随附的错误图像。

以下是安装程序输出的内容:

正在开始安装

安装实用程序和其他程序

安装组件

正在注册 com.ti.ccstudio.installer.msvc.2015.win32 ...

正在注册 com.ti.cgtms470.15.win32...

正在安装... com.ti.ccstudio.installer.msvc.2015.win32.feature.group,com.ti.cgt.tms470.15.win32.feature.group

正在注册 com.ti.ccstudio.installer.msvc.2015.win32 ...

功能已注册

正在安装 com.ti.ccstudio.installer.msvc.2015.win32 ...

正在安装 com.ti.ccstudio.installer.msvc.2015.win32 ...

正在注册 com.ti.cgtms470.15.win32...

无法下载 ti_cgt_tms470_15.12.1.ls_windows_installer.exe。 正在重试。

 

我们尝试在其上安装 CCS 的系统已经具有 MS Visual Studio 2015 14.0.25431.01 Update 3

我想知道这是否会导致冲突、以及是否有办法解决这一问题。 否则、我们将感谢您的任何帮助。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Shaymus Alwan">无法下载 ti_cgt_tms470_15.12.1.LTS 和 windows_installer.exe。 正在重试。

    根据输出、安装程序似乎在下载 ARM 编译器工具时遇到问题。  

    您正在安装哪个确切版本的 CCS? 它是离线安装程序吗?

    您可以压缩 /install_logs 目录并在此处附加 zip 文件、以便我们查看日志吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢快速响应。

    我们已压缩日志并附加。 还随附了我们尝试手动安装 MSVC 版本的屏幕截图、如日志所示。

    此外、为了提供更多上下文、我们尝试设置 CCS 开发环境以与 Tiva 开发板集成。 我们能够从此安装程序运行的 CCS 在配置上似乎不完整、当我们尝试构建一些要测试的软件时、这是我们收到的构建错误:

    ****构建完成****

    发生构建文件生成错误..

    此项目是为当前不支持的器件创建的:Cortex M.TM4C1230C3PM。

          1.转至"帮助>检查更新"页面以检查更新、并访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。

          2.检查是否已安装对相应 MCU/处理器平台的支持。

          3.通过调整项目属性,将项目迁移到最接近匹配的支持设备。

          4.如果使用实验器件、请联系 TI 获取支持。

    构建停止..

    谢谢、

    Shaymus

    e2e.ti.com/.../0842.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Shaymus Alwan"]

    发生构建文件生成错误..

    此项目是为当前不支持的器件创建的:Cortex M.TM4C1230C3PM

    [/报价]

    对于此问题、我怀疑您缺少对 Tiva C 系列器件的器件支持。 您是否在运行 CCS 安装程序时选择了该产品系列?


    如果您第一次未选择它、您仍然可以重新运行 CCS 安装程序、将其指向当前安装目录并选择要为其添加支持的其他产品系列。 为了安全起见、我建议选择32位 ARM MCU 中的所有组件。  


    对于 MSVC 安装问题,您可以尝试卸载计算机上安装的版本,然后从 Microsoft 网站(本页中的参考文档: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#missing-msvc-redistributable-libraries)下载并安装相应的版本(32或64位)

    如果您在删除和重新安装 MSVC 后仍有问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想检查您是否能够解决安装问题。 在尝试过前一个帖子中的建议后、请告知我们这是否仍然是一个问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aarti、

    感谢你的所有帮助。 不幸的是、由于大家都在外出度假、我不得不等到假期后再尝试您的建议。 将更新。

    再次感谢您的帮助

    Shaymus