This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS v9.2中未正确显示内存分配

Guru**** 2046040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/862495/ccs-memory-allocation-not-displayed-properly-in-ccs-v9-2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

首先是有关我的系统的一些信息:

  • Debian Testing 5.3.0
  • CCS v9.2

在构建简单链接工程时、早期 CCS 版本能够在视图中显示存储器分配。 v9.2版本不显示任何条形图或数字。 它仅显示段的名称、但不显示更多信息。

我是否必须启用某些选项才能再次显示条形图和值?

此致、
1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    我可以在 Ubuntu 19.10计算机上看到类似的东西。  如果您单击行、则会在最右侧显示值、但很难看到。

    酒吧也一样  很难看到:

    我必须向团队询问这一点。  我还将在受支持的版本 Ubuntu 18.04上对其进行测试。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ubuntu 18.04与之类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关知识。 我的一位同事在 Windows 机器上使用了 CCS v9.2、但没有此问题。

    此致、
    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已提交 CCDSK-3770来跟踪此情况。   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    在哪里可以找到 CCS-BugTracker? 我只想跟踪更新。

    此致、
    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    可以在以下位置跟踪此错误: https://cqweb.ext.ti.com/cqweb/main?command=GenerateMainFrame&service=CQ&schema=SDO-Web&contextid=SDOWP&username=readonly&password=readonly

    此致、

    John