This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS9 Windows 10和 SEED XDS560v2不兼容?

Guru**** 2523170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/864755/ccs-ccs9-windows-10-and-seed-xds560v2-incompatibility

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们正在尝试将我们的工作环境从 Windows 7 Code Composer Studio 6.2更新到 Windows 10 Code Composer Studio 9.2。

但是、在新环境中、CCS 无法通过以太网与 XDS560v2联系、这一点很好。 “测试连接”给出以下结果:

[开始:SEED XDS560V2 LAN Emulator_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafil文件%-RV -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\ew\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ccs920\
   0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'sed560v2e.out'。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:加载 ped560v2e_io.dll 失败
文件 C:\ti\ccs920\ccs\ccs_base\common\uscif\xds560v2.out 下载失败

软打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。

说明如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

[结束:SEED XDS560V2 LAN Emulator_0]

自旧环境以来,没有任何设置发生变化。
树苗560v2e_io.dll dbgjtag.exe 位于同一文件夹中、该文件夹位于路径中。

您是否知道问题可能是什么?

此致

Arthur Cartier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    我能够通过网络连接到我的 Blackhawk BH560v2STM 调试探针、从而解决 CCSv9.2本身的任何问题。

    鉴于错误-250是由调试探针和主机之间的通信故障引起的、因此很可能是主机的网络或网络接口上的某些东西导致了这种情况。  

    很明显、这会排除种子驱动器和 CCSv9.2之间可能存在的任何不兼容性、但对于该信息、您必须直接与它们联系-我们不支持 SEED 调试探针。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafael、

    感谢您的快速回答。

    显示的第一个错误是"E_RPCENV_IO_ERROR (-6) No connection:load of ped560v2e_io.dll failed (E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:加载 ped560v2e_io.dll 失败)"。

    但是、即使文件夹"C:\ti\ccs920\ccs\ccs_base\common\uscif\"中有名为 fed560v2e_io.dll 的文件、正确的 dll 文件也被命名为 sd560v2e_io.dll (种子的清单中只提到后面的文件)。 我复制了 sd560v2e_io.dll 并将其重命名为 ced560v2e_io.dll (擦除前一个)。 现在它正在工作。

    此致

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    感谢您报告您的调查结果。 sd560v2e_io.dll 随 Spectrum Digital Debug Probe 支持一起安装、因此我对 SEED 可以在不进行修改的情况下与相同的.dll 一起工作感到有点惊讶。

    无论如何,这是一个有趣的结论。

    此致、

    拉斐尔