This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:由于项目文件不匹配、无法遵循大多数 SimpleLink Academy 教程。

Guru**** 2530200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/864980/ccs-cc2640r2f-cannot-follow-most-simplelink-academy-tutorials-due-to-mismatches-in-project-files

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 LAUNCHXL-CC2640R2板学习 BLE 开发、并遵循 SimpleLink Academy 教程。  我成功地了解了低功耗蓝牙基础知识、但扫描和广播实验室不清楚我应该采取哪些步骤、因此我决定遵循 TI-RTOS 基础知识实验室和 POSIX 项目零实验室。  但是、尽管它说我可以使用 CC26xx 产品进行实验、但我的项目文件中没有与 syscfg 或"ti_drivers_config.h"等文件相关的任何内容 、基本上都无法在实验中继续进行、并且始终处于停滞状态。  是否有任何方法可以使用我的板进行这些实验、或者由于 CC2640R2F 没有 SYSCFG 支持、我运气不好?

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我已经检查并确认 TI-RTOS 基础知识实验室和 POSIX 项目零实验室包含对 SYSCFG 的引用、正如您所看到的、CC2640R2不支持该 SYSCFG。

    我已向必要的团队提交 TT 以纠正此问题。

    尽管如此、 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AO9tDQs88Bcw33.wxV2moA__krol.2c__LATEST 中的实验 应该能够准确地测量 CC2640R2。

    您刚才提到过

    >> 然后、"扫描和广播"实验室不清楚我应该采取哪些步骤

    您能告诉我们哪些步骤令人困惑、以便我们能够更新这些步骤并在将来更好地完成这些步骤吗?