This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:引导模式 SFLASH

Guru**** 2038710 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/862273/ccs-iwr1642boost-bootmode-sflash

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队成员:

   您是否有更多 有关使用 IWR1642BOOST 平台的引导模式 SFLASH 的应用报告?

   我们刚刚收到了 SWRA563报告。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CarrierCHN、您好!

    我已经要求一位专家对此进行研究、我们应该在本周晚些时候为您提供答案。

     

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CarrierCHN、您好!

      您在"使用 IWR1642BOOST 平台的引导模式 SFLASH "中有什么需求?

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道如何编写 MSS/DSS 合规结果(十六进制或二进制?)  闪存。 然后再次上电、IWR1642BOOST 将从闪存(BOOTMODE-SFLASH)引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      目前 、http://www.ti.com/cn/lit/an/swra563/swra563.pdf 是 IWR1642启动过程的应用手册。  

    闪存二进制文件将包含 MSS 和 DSS 代码、并且在下载闪存内容后、引导加载程序会从外部闪存分别将相应的映像加载到 MSS 和 DSP 处理器。  

    闪存映像将采用元映像格式、该格式为二进制文件、如应用手册中所示。

    要创建闪存映像、您需要使用 SDK 用户指南文档中所述的映像创建实用程序。 请参阅"mmWave Device Image Creator"部分。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

       感谢您的确认、

    目前、我将关闭此主题。 如果在此过程中出现任何问题、请提出新主题。 如果需要、您可以引用此主题。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.