This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在 TIREX 中更改编译配置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/864751/ccs-changing-the-build-configuration-in-tirex

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我尝试导入并构建 C2000ware TIREX 的一个示例  

如何将工程的编译配置更改为所有配置的编译?

基本上使用 CCS 本地安装中的"build All"选项  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meghana、

    Resource Explorer 中没有编译。  Resource Explorer 允许您浏览软件包、然后下载软件包或将示例导入 CCS Cloud。

    根据您关于希望它像本地 CCS 安装的评论、我猜您正在将示例从 Resource Explorer 导入到 CCS Cloud 中。  您要做的是这样吗?

    虽然 CCS Cloud 中编译系统的后端与 CCS Desktop 中的后端相同、但用户界面的限制要大得多。  它不提供构建所有构建配置的方法。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    [引用 user="Johes">根据您关于希望它像本地 CCS 安装的评论、我猜您正在将示例从 Resource Explorer 导入到 CCS Cloud 中。  您是否要尝试这样做?

    是的,这就是我所做的。

    Johes 说:
    它不提供构建所有构建配置的方法。

    这就是我要检查的内容。 因此它基本上会构建默认配置。 如果我们要修改所有配置、我们可以使用下载的版本...

    无论如何、我想这一点在 CCS 云中也是很好的。

    此致。