Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
SPI CS 正在切换每1个字节的数据帧、但我希望 CS 在发送所有数据字节之前不会变为高电平?
他们的任何 API 或结构寄存器设置是否可用于保持 CS 低电平?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
SPI 配置结构中有一个选项、用于设置 SPI 外设以按所需的方式运行、其中 CS 在传输结束前一直有效。 如果您看一下 ti_drivers_config.c、则会看到 spiCC32XXDMAHWAttrs 结构数组。 第二个对象是用户 SPI 的配置。 在这里、可以将.csControl 选项设置为 SPI_SW_CTRL_CS 以获得所需的行为。
但是、问题是 、由于 ti_drivers_config.c 源自 SysConfig 工具、因此您需要禁用 SysConfig、以便将该更改粘附到该位置。 为此、您需要按照以下 SimpleLink Academy 模块任务8中的说明进行操作: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMbaIpevqf00fzNR.N96jg__fc2e6sr__LATEST
对 ti_drivers_config.c 进行更改后、将其从 Debug 文件夹中复制到主工作区文件夹中、并禁用 SysConfig、SPI 接口应按所需方式工作。
此致、
Michael