This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:如何安装/查找 CC1352R 的驱动程序库位置

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/864512/ccs-cc1352r-how-to-install-find-driver-library-location-for-cc1352r

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试获取 CCS 项目中包含的 driverlib/timer.h、但不确定这些文件的位置。 我安装了 SimplinkSDK 并搜索了 ti/目录、但找不到该目录。 我需要下载它们吗? 如果是、您可以为我提供一个链接、这将非常好。

感谢你能抽出时间  

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您应该包含如下 driverlib 头文件:

    #include 
    #include DeviceFamily_constructPath (driverlib/XXX.h) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    非常感谢您、这解决了我的问题。

    是否有任何相关文档、我可以在其中了解如何使用这些构造"DeviceFamily_constructPath"等。我浏览了 SYSBIOS 文档以及找不到的驱动程序库的 Doxygen。

    再次感谢

    Vignesh