This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:有关 F021闪存 API 程序用法的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/864676/ccs-tms570lc4357-questions-about-f021-flash-api-program-usage

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们考虑使用仿真的 EEPROM 来存储实时数据。

我们希望将其用作计数器。

我试图存储在同一个地址中、但它似乎不起作用。

问题1)

我可以使用 EEPROM 存储实时数据吗?

问题2)

如果问题1是可能的、我可以将数据存储在同一地址吗?

示例)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungyong、您好、

    您可以使用 EEPROM 存储实时数据。

    2.不能,您不能将数据存储在同一地址中。 在闪存被擦除后、闪存内容为0xFFFFFFFF。 用户可以通过将位从1更改为0来向闪存写入值。 无法将0更改为1。

    我建议您使用 FEE 驱动器向 EEPROM (闪存组7)写入/读取数据。 FEE 通过 HALCoGen 生成。 费用用户指南存储在:

    C:\ti\Hercules \HALCoGen\v04.07.01\Docs