This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P4111:在"查找/替换"对话框打开时编辑 SYSBIOS .cfg 文件

Guru**** 2750625 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/864056/ccs-msp432p4111-editing-sysbios-cfg-files-when-the-find-replace-dialog-is-open

器件型号:MSP432P4111

工具/软件:Code Composer Studio

G'Day All、

这与 CCS9.2有关(尽管我在早期版本中看到过这些相同的问题)

我在编辑 SYSBIOS .cfg 文件时会遇到几个问题。

如何 配置 CCS、以便在双击项目浏览器窗格中的.cfg 文件时、始终使用 XDCONF GUI 打开该文件(而不是作为文本脚本文件打开)。  它似乎是命中和缺失的。  有时我会得到 GUI、有时会得到文本编辑器。  我可以通过右键单击.cfg 文件、依次选择"Open with (使用打开)"和 XDCONF 来手动强制使用 GUI、但我宁愿始终获取 GUI。

2.在.cfg 文件中作为脚本打开(XDCONF 的"cfg script"选项卡)、然后按 Ctrl+f 打开搜索/替换对话框并启用增量搜索。  在文件中搜索屏幕上当前未显示的内容。  编辑器将向下滚动到找到该项目的位置。  现在单击编辑器窗口。  当我执行此操作时、编辑器窗口会立即从搜索结果跳转到文件的其他部分。  对于其他文件类型、这种行为似乎不会发生、因此难以进行搜索和编辑。

谢谢

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    [引用用户="Julian Kolodko]1.  如何配置 CCS、以便当我双击项目浏览器窗格中的.cfg 文件时、始终使用 XDCONF GUI 打开该文件(而不是作为文本脚本文件打开)。  它似乎是命中和缺失的。  有时我会得到 GUI、有时会得到文本编辑器。  我可以通过右键单击.cfg 文件、依次选择"Open with (使用打开)"和 XDCONF 来手动强制使用 GUI、但我宁愿始终获取 GUI。

    右键单击.cfg 文件并选择"Open with (使用打开)"时、请尝试选择"Other (其他)"。 然后指定始终希望使用 XGCONF 打开.cfg 文件:

    [引用用户="Julian Kolodko]2. 在.cfg 文件中作为脚本打开(XDCONF 的"cfg script"选项卡)、然后按 Ctrl+f 打开搜索/替换对话框并启用增量搜索。  在文件中搜索屏幕上当前未显示的内容。  编辑器将向下滚动到找到该项目的位置。  现在单击编辑器窗口。  当我执行此操作时、编辑器窗口会立即从搜索结果跳转到文件的其他部分。  对于其他文件类型、这种行为似乎不会发生、因此难以进行搜索和编辑。

    这是 XGCONF cfg 脚本编辑器的"功能"。 它链接到 Outline View。 如果您在 Outline View 中选择一个项目、它将突出显示 cfg 文件中的查找中的第一个相关条目。 当从另一个视图上下文(或搜索对话框)切换回编辑器时、它将始终跳回到该行。 在下面的屏幕截图中、请注意如何在"Outline"视图中选择"BIOS"。 因此、第15行也会突出显示。 回到编辑器时、我将始终跳回到第15行。

    如果我在"Outline"视图中选择"Event"、则突出显示的将是第20行、并且我将始终跳回到第20行。 请注意、首次在 XGCONF 中打开 cfg 文件时、它将默认为"BIOS"。  

    现在真正的问题是、如果我取消选择项目(或只关闭 Outline View)、它将记住最后一个被选中的项目并停留在那里。 无法使用 XGCONF cfg 编辑器"取消连接" Outline View (即使 Outline View 已关闭)。 我认为这是一个错误。 应该有一个"取消链接"选项。 我将为此文件一个错误。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 说:
    我将为此提交一个错误。

    我提交了一个错误。 跟踪 ID:CCSIDE-3744

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速反馈!  这非常有帮助!