This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:CRC64

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/861947/ccs-tms570ls1224-crc64

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用了 CRC64外设、我访问了链接  http://www.ti.com/lit/an/spna235/spna235.pdf  

 我成功地使用  TMS570LS1224运行(LS12 CRC SW 全 CPU 和半 CPU 模式)示例 并获得以下数据

是否有人知道如何在 SW、全模式和半模式下查看 CRC 值、以检查三种模式下的结果  

如何检查 CRC64

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在两种模式(CPU 全模式和半 CPU 模式)下、计算出的 CRC 值存储在 PSA 扇区签名寄存器中:PSA_SIGREGL 和 PSA_SIGREGH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我一个问题

    是否有任何在线工具 可用于计算和检查 CRC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道任何用于计算 CRC-64的在线 GUI 工具。 下面的链接提供了 C 源代码来离线计算 CRC-64: