This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1312R1:CCS Optimizer Assistant

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/863088/ccs-launchxl-cc1312r1-ccs-optimizer-assistant

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

工具/软件:Code Composer Studio

CCS  版本中发现的另一个错误:9.2.0.00013:

"Optimizer Assistant"使用无效的目标来促进竞争。

它将为 M4而不是 M4F 编译 CC1312R1-project

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    您是否注意到、这是在更改用于编译工程的编译器工具版本后发生的。 因为它听起来很像这个错误、在这个错误中更改项目的编译器工具版本会导致 RTSC 目标字段从 M4F 更改为 M4。 :  

    https://cqweb.ext.ti.com/cqweb/restapi/SDO-Web/SDOWP/RECORD/SYSBIOS-848?format=HTML&noframes=true&recordType=IncidentReport&loginId=readonly&password=readonly

    此错误应该在 SYS/BIOS 内核中修复、我希望它应该包含在最新的 SDK 版本中。

    如果您可以告诉我们您正在使用的 SimpleLink SDK 版本、以及您是否注意到在更改项目的编译器工具版本后出现的问题、这将帮助我们确定它是相同的错误还是新错误。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个使用正确的目标 M4F 进行编译的项目。 在这个项目激活的情况下、我启动了优化器助手、它出错了、并且使用了 RTSC 目标 M4

    Simplelink-SDK 是最新版本3.30.00.03。

    CCS  版本:9.2.0.00013

    对我来说、优化器助手似乎出了问题。

    它与另一个错误匹配: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/857715/3172315#3172315

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jan Ingwer Baer">我有一个使用正确的目标 M4F 进行编译的项目。 在这个项目激活的情况下、我启动了优化器助手、它出错了、并且使用了 RTSC 目标 M4[/引用]

    感谢您澄清问题。 我可以使用 CCS 9.2重现此问题。  

    与您提到的另一个线程类似、此问题在 CCS 9.3中也得到了修复。  我刚才确认了、内部版本为9.3。
    CCS 9.3 预计将在月底之前发布。  

    感谢您的耐心等待。