This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TMS570LS0432

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/863010/compiler-tms570ls0432

主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我使用的是 CCS 版本 8.0.0.00016、编译器 ti-cgt-arm_18.12.0.LTS、电路板 tms570ls0432。 我使用 armdis 命令反汇编.out 文件、并具有以下输出(例如):

035860:        GomeFunction:
035860:              .arm
035860:             .text:retain:
035860:E92D500F        STMFD          R13!、{R0、R1、R2、R3、 R12、R14}
035864:E30F0C88        MOVW           R0、#64648
035868:E34F0FFF        MOVT           R0、#65535
03586c:E590C000        LDR            R12、[R0]

等等

是否有机会了解哪种模式的处理器和使用哪种堆栈(使用反汇编器文件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按模式、我假设您是指 ARM 或 Thumb 模式。  反汇编器通过发出.arm.thumb 指令来显示这一点。   

    至于哪个堆栈、我不确定您的意思。  您是否指的是用户模式与监控器模式、以及通常与这些模式相关的不同堆栈?

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说正在使用哪个寄存器模式:USER/ABORT/UNdefined /FIQ/IRQ/SVC。  根据 Cortex 技术参考手册、R8-r14是分组寄存器。 寄存器 R13用作堆栈指针。 在手动的示例中、每个寄存器都具有模式标识符(例如 R13_FIQ、R13_abt 和等)。我的问题是如何了解使用哪个组寄存器(在反汇编器代码中、没有模式修饰符、例如 R13)。 换言之、在反汇编器视图中的当前函数中使用哪个堆栈(FIQ /IRQ/Svc/abt/undef)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Ljubov Piir"]我是指正在使用哪种寄存器模式:USER/ABORT/UNdefined /FIQ/IRQ/Svc[/QUERPE]

    遗憾的是、在反汇编器输出中无法看到该模式。

    谢谢、此致、

    乔治