This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS v9.2.0每次启动时始终给出"CrashReportJob"错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/862909/ccs-ccstudio-ccs-v9-2-0-keep-giving-crashreportjob-error-in-every-startup

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好、团队:

     我在 64位 Windows 7上安装了 CCS9.2.0。 每次启动它时、它都会弹出一个错误弹出窗口、显示"CrashReportJob"有错误。  

     我已重新安装 CCS、但反复出现相同的错误... 在安装 CCS 时,没有收到警告和错误消息.....

     我在 E2ETm支持论坛中发现了一个类似的问题 ,从  链接下载了新的2005和2012 msvc 可再分发(32位版本)并安装它们,但它无法解决该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="CarrierCHN"]我在 64位 Windows 7上安装了 CCS9.2.0。 每次启动它时、它都会弹出一个错误弹出窗口、显示"CrashReportJob"有错误。  [/报价]

    如其他论坛主题中所述、"CrashReportJob"是一个实用程序、在 CCS 启动时运行、它会查找在 CCS 崩溃时创建的错误日志。

    如您所见,错误的一个原因是 Microsoft Visual C++可再发行软件包无法正确安装。 但您的案例中似乎不是这样的原因、因为您已经尝试重新安装了它。 但是、如果您仍然希望我们确认这不是 MSVC 可再分发的结果、您可以在 CCS 安装中压缩/install_logs 文件夹的内容、并将其附加到此处供我们查看。  

     通常、只需单击 CrashReportJob 对话框中的 OK 即可继续使用 CCS。 您是否能够做到这一点并继续使用 CCS? 也可以尝试使用新的工作区。