This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TDA2X - Tensorflow Slim Model 的零输出

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/859863/compiler-tda2x---zeros-in-output-of-tensorflow-slim-model

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在尝试使用导入工具版本 REL.TIDLSRC.01.01.04.00导入经过训练的 Tensorflow 纤薄型物体检测模型。 模型已成功导入、并生成.net、.params 和 stats_tool_out.bin。 在尝试读取 stats_tool_out.bin 时、所有元素都显示为零。

另一方面、当我们尝试使用纯 Tensorflow 而不是超薄 Tensorflow 编写的 Tensorflow 训练模型时、stats_tool_out.bin 将以非零值生成。 值不匹配。

请帮助我们在以下情况下应该做些什么-  

1.纤薄型返回零输出

2.非纤薄型返回非零输出,不匹配。

谢谢、此致、

Akshat Agrawal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    您能否尝试使用此附加的导入工具可执行文件进行导入、以检查结果是否有任何改进。 这是我们修复 tensorflow 导入问题的最新 exe。

    请将文件扩展名(.txt)更改为 exe、并尝试使用此新的 exe 文件导入、并告知我们结果。

    e2e.ti.com/.../tidl_5F00_model_5F00_import.out.txt

    谢谢、

    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我们对导入工具(REL.TIDLSRC.01.01.04.00)的发布代码进行了一些更改 、以满足我们的深度学习模型要求(例如、 跳过 Tensorflow 模型解析中的某些中间节点以删除错误"Tensorflow operator Striped Slice is not supported (不支持 Tensorflow 运算符分段切片)"。  

    现在、在新版本的 exe 文件中、我们会收到在更改导入工具之前出现的错误。  

    请发布修改后的源代码文件、以便我们可以将更改与您的导入工具的最新版本进行合并。

    谢谢、此致、

    Akshat Agrawal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    好的。 我附加了最新的导入工具修复程序、这些修复程序最终将在12月中旬作为 REL.TIDL.SRC.01.02.00.00版本发布。

    请使用随附的导入工具进行测试,并告知我们结果。

    e2e.ti.com/.../tidl_5F00_import_5F00_01_5F00_02_5F00_release.zip

    谢谢、

    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    您是否有机会尝试使用此最新的导入工具?

    谢谢、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。

    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    谢谢、

    Praveen