This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ARM-CGT:.hex 无法刷写到 RF432S 中

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/861180/compiler-arm-cgt-hex-cannot-be-flashed-into-rf432s

器件型号:ARM-CGT

工具/软件:TI C/C++编译器

通过更改输出类型、我们可以生成.txt 或.hex 文件。 XDS200只能将.txt 闪存到 RF432S 中、并且运行良好。 当我生成.hex 时、如下所示:

"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armhex "-Motorola=2 -romwidth 32 -o "$(ProjName).hex"$(EXE_OUTPINS__QUOTED)

IC 不起作用、并比较.txt 和.hex、这些值每4个字节按不同的顺序排列。

我们如何使用(--Motorola=2)生成可执行的.hex 、它是否可以通过 XDS200进行刷写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正使用哪款器件(数据表链接)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭这个线程、因为我没有听到您的反馈