This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSV9找不到 ti-cgt-msp430_18.12.2.sps\lib\rts430x_sc_sd_eabi.lib

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/860624/ccs-ccsv9-can-not-find-ti-cgt-msp430_18-12-2-lts-lib-rts430x_sc_sd_eabi-lib

工具/软件:Code Composer Studio

CCSv9.0

当我从 CDC 示例导入 EVM430-CAPMINI-Demo 并且编译失败时


警告#10366-D:自动库构建:首次使用库"C:\ti\ccs910\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_18.12.2.LTS \lib\rts430x_sc_sd_eabi.lib"、因此必须进行构建。 这可能需要几分钟的时间。
gmake.exe[2]:***[c:/users/cnbemao/appdata/local/temp/ti9383~1/obj/wmemmove.c.obj]错误-2147483645
Makefile:1188:目标'c:/users/cnbemao/appdata/local/temp/ti9383~1/obj/wmemmove.c.obj'的配方失败
Makefile:1268:目标'c:/users/cnbemao/appdata/local/temp/ti9383~1/obj/mult3264_hw.asm.obj'的配方失败
gmake.exe[2]:***[c:/users/cnbemao/appdata/local/temp/ti9383~1/obj/mult3264_hw.asm.obj]错误-2147483645
Makefile:1285:目标'c:/users/cnbemao/appdata/local/temp/ti9383~1/obj/setlocale.c.obj'的配方失败
gmake.exe[2]:***[c:/users/cnbemao/appdata/local/temp/ti9383~1/obj/setlocale.c.obj]错误-2147483645

>>编译失败
Makefile:194:针对目标'EVM430-CAPMINI-Demo.Out'的配方失败
gmake.exe[2]:由于错误、不会重做目标"库"。
>>错误:mklib:在 rts430x_sc_sd_eabi.lib 构建期间发生 gmake 错误
警告#10207-D:自动 RTS 选择:将索引库"libc.a"解析为"rts430x_sc_sd_eabi.lib"、但未找到"rts430x_sc_sd_eabi.lib"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据源代码的构建方式、链接器会自动选择最佳的 RTS 库。  如果您的安装中没有该库、链接器会调用实用程序 mklib 来构建它。  Mklib 转而调用 gmake。  然后出现问题。

    请在 MSP430编译器手册中搜索 标题为 库构建过程的子章节。  如果没有任何帮助、请考虑 有关 mklib 的本文中的故障排除提示

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已经解决、我不知道原因。 当我将计算机带回家时、它会成功编译。