This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/860171/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio


错误#10016-D:--abi=eabi 在生成 TI-COFF 输出文件时不受支持
致命错误#10011:无法继续使用指定的选项;正在中止

>>编译失败
makefile:170:目标'led_ex1_blinky.out'的配方失败
gmake.1]:***[LED_ex1_blinky.out]错误1.
Makefile:166:目标“全部”的配方失败
gmake:***[全部]错误2.

****构建完成****

这是我在构建 Matlab 嵌入式编码器生成的代码时遇到的错误。 有人有解决这个问题的办法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从未见过此错误、也没有为您提供任何建议。

    您可能希望 并行联系 MathWorks 技术支持;我不清楚这是不是硬件错误还是软件错误。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会更改构建选项。   您能否确保在此屏幕上将输出格式设置为 Legacy COFF。

    点击 Apply and Close、然后再次打开选项、确保在此屏幕上可以看到--abi=coffabi

    如果您仍然遇到错误、是否可以从控制台向我发送完整输出、我可以看一下、因为听起来存在冲突的选项。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这方面的问题还没有解决、我希望一些我错过了所有其他项目的配置问题仍然可以解决。

    无论如何、感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送一个与我帖子中第二个匹配的屏幕截图吗?  如果您可以在构建失败后发送控制台的完整内容、也会很好。

    谢谢、

    John