This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:错误:[E1500]文件访问错误:无法打开"common/source/F2837xD_CodeStartBranch.obj"用于写入/inverter_1ph F2837xD_CodeStartBranch.asm 行2060526464 C/C++问题

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/861315/ccs-launchxl-f28379d-errors-e1500-file-access-error-failed-to-open-common-source-f2837xd_codestartbranch-obj-for-writing-inverter_1ph-f2837xd_codestartbranch-asm-line-2060526464-c-c-problem

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在使用 CCS 版本:9.2.0.00013用于 MAC OSX、我正在尝试创建一个简单的项目(随附)。  

我遇到了一些错误、我找不到如何清除这些错误、有人能帮忙吗? 是否有任何关于这些错误的原因以及如何解决这些错误的想法?

谢谢

e2e.ti.com/.../inverter_5F00_1ph.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

    从工作区中删除工程、然后在启用"Copy projects into workspace"选项的情况下重新导入。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。 我尝试了您的建议、但我得到的错误与原始问题中的错误相同。

    此致

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供构建控制台的所有构建输出。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    构建输出作为附件提供。

    谢谢

    Leo

    e2e.ti.com/.../build_5F00_console.rtf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    您能否尝试以下操作:

    -在工作区文件夹之外的位置提取项目 zip 文件

    -使用新的清理工作区文件夹重新启动 CCS

    -导入启用了"复制到工作区"的项目

    -构建项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki

    好的、创建一个新的工作区文件夹、项目会正确编译和调试。

    但是、似乎仍然存在一个问题、因为我的简单程序被卡住了、是 while (1)语句、没有继续执行表达式屏幕截图中的下一行(计算 k = i + j)- k = 0、不会更新-。

    此外、如何在 Mac 中清理工作区而不创建新的工作区文件夹? 在 Windows 中、我清理工作区、从工作区删除.metadata 文件夹、但在 OSX 中看不到.metadata 文件夹。

    谢谢你

    Leo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    [引用用户="Leonardo Clegaro "]但是,似乎仍然存在一个问题,因为我的简单程序被卡住了,是 while (1)语句,而没有在下面的行中继续进行操作(计算 k = i + j)-在表达式屏幕截图中,k = 0,不会更新。

    项目启用了高优化(-O3)。 优化了该 while 环路。 这就是为什么您看不到"k"值设置为5的原因。

    优化如何影响调试? 请参阅:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEm7LJjS34iFPa5fpT7ttQ__FUz-xrs__LATEST

    [引用 user="Leonardo Clegaro"]但在 OSX 中我看不到.metadata 文件夹。

    默认情况下、该文件夹处于隐藏状态。 确保您允许该选项显示隐藏的文件和文件夹。

    将来、如果后续问题与原始问题无关、请为新问题启动新主题。 这有助于浏览论坛的其他人。

    谢谢

    Ki