This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2E05:66ak2e05

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/860715/ccs-66ak2e05-66ak2e05

器件型号:66AK2E05

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!  当我尝试在 ARM 上加载代码时,我遇到了如下所述的问题:

ARM_A15_0:文件加载器:验证失败:地址0x00000094处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
ARM_A15_0:GEL:文件:C:\Users\suafi\workspace_v9_2\hello_world_arm\Debug\hello_world_arm.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
ARM_A15_0:无法终止存储器下载:0x3aa4处的缓冲区指针为空(仿真包8.3.0.00003)

我使用的评估是 EVMK2E 、它包含具有4个 ARM 和1个 DSP 内核的66ak2e05。  

需要你 的帮助!

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请详细说明您使用的是哪种处理器 SDK RTOS? 如何加载文件(您使用的是哪个 CCS 版本)?

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一个在 ARM 内核上运行.out 文件的完整过程吗? 或如何将.out 文件加载到 ARM 内核。

    我使用的版本是 CCS v9。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这话什么意思是 ARM 内核? 您是否在 ARM 内核上运行 Linux? 在这种情况下、您需要转换输出文件并使用 remoteproc 加载该文件、请参阅:
     

    此致、
    Yordan

x 出现错误。请重试或与管理员联系。