This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:CAN#39;t import project to new version of CCS

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/857925/ccs-cc3200-can-t-import-project-to-new-version-of-ccs

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我在 ccsv7中、现在下载了 ccsv9、但是当我导入我的 CCS 工程(它们都是 CC3200)时、它不会识别它们。 我试过 V8、但也不会。 是否有解决方案、或者我是否应继续使用 v7?

大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Alex KALLERGIS "]我在 ccsv7中,现在下载了 ccsv9,但是当我导入我的 CCS 项目(它们都 是 CC3200)时,它不会识别它们。

    您能否提供更多详细信息、例如导入期间显示的任何错误消息? SimpleLink SDK 是否提供了您自己的定制项目或示例项目?

    本页中记录了一些常见的项目导入错误: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html 

    请检查这是否有助于解决您的问题。 如果没有、请提供其他详细信息(例如错误的屏幕截图)、如果可能、还提供示例项目、以便我们重现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果不是、请随时发布包含所需详细信息的回复、以便我们可以对此进行调查。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨! 很抱歉我很忙。 我发现了问题、Google 驱动器损坏了项目文件、我已将其上载到那里。 当我尝试将它们从那里还原到我的 PC 并导入它们时、CCS 将无法识别它们。 幸运的是,我有了他们原来的形式,并恢复了他们的生活。
    "识别"是指 CCS 导入窗口不会显示它们。 旧版本的 CCS 也会出现这种情况。