This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 8.2会导致 C/C++ Indexer 重新编译完整索引

Guru**** 3014630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/860229/ccs-ccs-8-2-cause-c-c-indexer-rebuild-full-index

工具/软件:Code Composer Studio

[问题]:

在 CCS 8.2中、修改并保存 C 文件。 触发 C/C++索引器以重建完整索引。 重建完整索引需要几十分钟的时间。

[观察结果]:

删除所有 TI CCS 8.2组件后、Eclipse C/C++ Indexer 按预期运行、只重建修改的文件。 对修改后的文件进行索引需要一秒钟的时间。

[项目类型]:

使用现有代码创建 C/C++文件。

根据观察结果、CCS 中的某些组件看起来总是会触发完整索引重建、这是意料之外的、这会使 CCS 难以使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我们在 CCSv8.x 中遇到了几个索引器问题 当我们在8.x 版本上修复了一些问题时、其他问题在下一个8.x 版本中引入。  

    如果可能、我建议更新到 CCSv9.x 如果有一些限制阻止您迁移到 CCSv9 (例如、您使用的是32位 Windows 或您使用的是 XDS510类调试探针)、请尝试迁移到 CCSv8.3.1。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki