This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AFE4404:链接文件时出错

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/861001/ccs-afe4404-error-linking-files

器件型号:AFE4404

工具/软件:Code Composer Studio

我下载了德州仪器在 AFE4404EVM 上提供的软件。 我正在尝试将 AFE4404芯片与 MSP430板配合使用。 我创建了一个新项目并链接了文件夹中提供的所有 include 文件。

尽管我主要在链接时遇到错误。 我无法连接到任何包含的文件。  

如果有人可以指导解决此问题、那将非常有帮助。  

谢谢、此致

Pooja Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pooja、

    这是一个非常常见的链接器错误。 请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/796036?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我仍然无法解决问题、我已链接资源、但仍然收到相同的错误。  

    请告诉我可以做什么。  

    谢谢、此致

    Pooja  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Pooja Patil1"]我已链接资源

    您是如何做到的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示、我创建了路径和变量名称。 然后、我在 MSP430链接器的文件搜索路径中添加了所有路径。  

    我还尝试在我能够编译的示例工程中包含文件、但当我链接文件时、我再次遇到未解析符号的错误。  

    我一直在尝试阅读所有论坛并尝试搜索链接它们的方法、但我无法继续处理所有头文件。  

    非常感谢您的帮助。  

    谢谢、此致  

    Poojs Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Pooja Patil1]\n 如照片中所示,我创建了路径和变量名称。 然后、我在 MSP430链接器的文件搜索路径中添加了所有路径。  [/报价]

    在屏幕截图中、我看到您创建了一个用于指定路径的构建变量。

    这将不会对"未解析符号"错误产生任何帮助。

    [引用 user="Pooja Patil1">I 还尝试在我能够编译的示例工程中包含文件、但当我链接我的文件时、我再次遇到未解析符号的错误。  [/报价]

    问题不是缺少头文件。 问题是缺少目标文件。

    您基本上遇到与以下主题中的用户相同的问题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/856434

    请参阅我在第二页上的帖子:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/856434/3171000#3171000

    谢谢

    Ki