This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:能否通过编程来更改 IWR1642评估板的调制和解调模式、例如调制频率和调制深度

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/861089/ccs-iwr1642boost-can-i-programme-to-change-the-modulation-and-demodulation-mode-of-the-iwr1642-evaluation-board-such-as-modulation-frequency-and-modulation-depth

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

我能否 进行编程以更改 IWR1642评估板的调制和解调模式、例如调制频率和调制深度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       您可以将起始频率从76-81GHz 频带更改为此频带内的停止频率。 然而、调制模式始终为 FMCW。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.