This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在 Win10上安装 CCS V6 .2

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/857222/ccs-install-ccs-v6-2-on-win10

工具/软件:Code Composer Studio

我已经关闭了所有防病毒软件、安装路径中不包含任何非 ASCII 字符、但是在安装最新版本的 CCS6时、仍然会出现以下问题、希望 TI 工程师能帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请压缩 CCS/INSTALL_LOGS 的内容并在此处发帖吗?

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7266.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、您正在尝试安装旧(不受支持)版本的 CCS。 为什么要捆绑安装此旧版本?

    如果可能、我建议更新到更新的版本。 如果您的 Windows 10版本是64位版本、请尝试使用 CCS 9.2.0。 如果没有、请尝试 CCS 8.3.1

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我不知道 CCSV6现在不受支持、但出于业务原因、我确实需要安装 CCSV6。 此外、CCSV6是否是支持 win10的最后一个版本? 之前我已经在 win10上成功安装了 CCSV6、但重新安装系统后、我无法再安装它。 因此、我希望您可以检查上面发布的错误日志、看看安装失败是因为兼容性问题还是其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user6224852]lso、CCSV6是否不是支持 win10的最后版本?

    CCSv6.1.3 (及更高版本)确实在 Windows 10上得到了官方支持。 但是、CCSv6本身是一个较早的产品、在支持方面已被弃用。 我理解坚持使用熟悉的产品版本的愿望、但如果可能、我建议更新您的版本以获得最新的错误修复和增强功能。 如果贵公司严格要求使用 v6、我们将分析日志、看看我们是否可以为您找到解决方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user6224852"]感谢您的回复、我不知道 CCSV6现在不受支持、但出于业务原因、我确实需要安装 CCSV6。

    我们可能会为您提供安装 CCSv6的权变措施。 如果您想尝试解决方法、请与我开始私人对话。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已通过私人对话解决