This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1292NCPDT:如何对 EMAC 进行编程以检测载波损耗。

Guru**** 2531580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/860547/ccs-tm4c1292ncpdt-how-i-can-program-emac-to-detect-loss-of-carrier

器件型号:TM4C1292NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

您是否有代码示例、我可以将其用作检测以太网载波丢失或以太网电缆被移除的示例?

您能否共享代码示例,说明如何通过中断或轮询来实现此目的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     由于您在另一个使用 TI-RTOS 的线程中提出了另一个有关套接字 IO 的问题、因此 TI-RTOS NDK 上下文中的问题是否存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles:

    当我打开新问题时、我没有 TI-RTOS 选项