This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6670:CCS 6.0

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/858063/ccs-tms320c6670-ccs-6-0

器件型号:TMS320C6670

工具/软件:Code Composer Studio

请告诉我 CCS 6.0中包含了复印机、转换器和汇编器的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过选择 Project | New CCS Project 菜单、CCS 中将启动一个新项目。  您告诉 CCS 的内容包括您使用的 TI 处理器。  基于此选择、CCS 自动配置许多项目详细信息。  这些详细信息包括使用的编译器工具。  如果您选择的处理器是 TMS320C6670、则使用 C6000编译器工具。  编译器 shell 可执行文件的名称是 cl6x。  此编译器 shell 是连接汇编器和链接器等其他工具的最佳接口。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你