器件型号:MSP432P4111
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我不熟悉 RTOS、我尝试 使用 UART1将显示器连接到 MSP-EXP432P401R。 在显示屏中、有一个键盘、数字被发送到 TI 电路板、然后使用 UART0将它们再次发送到我的笔记本电脑:
while (1){
UART_READ (uart1、&INPUT、1);
UART_WRITE (UART、INPUT、1);
}
参数为:
uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams.readReturnMode = UART_return_full;
uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
uartParams.baudrate = 115200;
但我在终端中看不到任何东西。 我知道显示屏工作正常、因此我无法理解 为什么 MSP-EXP432P401R 无法在 UART1上接收到数字。
谢谢。
此致、
Samuele