This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS9中的'~'符号存在问题

Guru**** 2558770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/860058/ccs-problems-with-the-symbol-in-ccs9

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

以前、我一直使用键盘组合 AltGr +4后跟任何字符(如空格)来获取"~"字符。 此字符对于按位对特定寄存器或变量求反非常有用。 在西班牙皮划艇中、这是唯一的方法(数字键盘中的 ALT+126除外)。  

但在 CCS 9中、这种组合似乎不起作用、至少不是在所有计算机中都起作用。 这是一个错误、还是我错误配置了某个东西?

谢谢、

Manuel Perales

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    很遗憾、我无法准确地告诉您 AltGr+4为什么不起作用- V8和 v9之间是否有任何变化?  

    我查看 了 Eclipse 上的键绑定列表 、没有映射到 Alt+4或 AltGr +4的任何内容。

    有几个参考点指向原始 Alt+126、它在我的巴西-ABNT 键盘上当然可以在这里工作。 很遗憾、我无法在这里重现此情况、因为键盘有一个瓷砖键、而 AltGr + 4提供£Ω 而不是~Ω。  

    由于您提到某些主机可以工作,而其他主机不工作,这可能是系统范围的配置。 我很确定您已经查看了控制面板设置,但我必须询问您是否已经检查了所有主机上的配置是否匹配。  

    很遗憾、现在我没有其他想法。 抱歉。

    希望其他一些开发人员能够提供更多的想法。  

    此致、

    拉斐尔