This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/856741/ccs-tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28335C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

A 大家好、我需要询问硬件设置

我正在使用 tms320f2835定制板、要启动、我只需构建和调试 C2000中给出的有关 GPIO_toggle 的一个示例

但是、当我构建和调试代码时、CCS 的一切工作正常、但 我在振荡器上的任何 GPIO 引脚上都没有看到任何东西。

我 在其他一些示例中也会遇到什么问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    这是您开发的定制板、对吧? 您是否曾在 controlCARD 上运行过此代码?  http://www.ti.com/tool/TMDSDOCK28335

    当您尝试将 GPIO 切换代码加载到 F28335器件时、是否收到任何错误?

    1. 您是否已开始执行代码?
    2. 器件是否已通电?
    3. XRSn 线的状态是什么?
    4. 您是否为器件提供了时钟?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有在控制卡(TMDSDOCK28335)上运行代码我刚刚在定制板中加载了 c2000ware 中给出的示例、我没有得到任何逻辑错误、调试部分很顺利、并且在提供给的示波器上检查时、电路板也通电。3.3V SoC-30MHz 时钟 、但对于每个引脚上的每个示例、我只能看到3.3V 信号、我不知道会出现什么问题或错过什么?

    在 SoC-30MHz 的输出端、我在示波器上获得3.3V 信号

    我是否错过了某个东西、因为每个示例都是相同的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    您是否有使用 Code Composer Studio (CCS)或类似 IDE 的经验? 您可能未正确加载代码、或者执行的操作与无法开始代码执行一样简单。 如果您不熟悉 CCS、请参加研讨会。 网址: https://training.ti.com/c2000-f2833x-microcontroller-workshop?context=1137791-1137783 。

    由于您还拥有新的未经测试的硬件、因此您的问题几乎可能是由任何因素造成的。

    [引用用户="Muhammad Usam"]在 SoC-30MHz 的输出端,我在示波器上得到3.3V 信号'oc-30MHz'似乎是一个自定义名称,我不熟悉该信号。 您能解释一下您正在查看的内容吗? 如果这是您的时钟输入、那么是的、您会遇到问题。 您提供了哪种类型的时钟输入?

    这些示例被设置为使用特定的时钟配置运行、除了这些示例之外、它们应该在几乎任何硬件上运行。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我已经运行了雇主提供的一个代码来运行电机驱动器、并生成具有16kHz 开关频率的 ePWM。因此代码运行良好。因此、为了尝试更多示例以了解更多信息、我尝试运行中提供的一些代码 C2000ware F28335示例。 代码在 MCU 中进行烧录和调试、但 F28335示例中提到的所需引脚上没有信号。

    我也尝试过其他一些示例、但我发现了同样的问题。

    我现在只想知道是否要运行示例中给出的代码。 那么、我们必须考虑哪些步骤。

    我已导入项目文件(示例文件)、然后添加了目标配置。 ccxml 然后生成代码,然后在调试完成后调试代码,我播放代码,但无法获得指定示例的振荡结果...所以可能是什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    最好知道您的硬件没有问题。

    老实说、这是自定义硬件、执行代码可能需要执行任何操作。 您将需要了解器件周围的系统、例如、有时用户将实施复杂的外部看门狗、从而防止器件运行。

    c2000Ware 中提供的代码经过了良好测试、因此您不会遇到问题。 尽管如前所述、您可能需要修改代码以与您的硬件配合使用、具体取决于您为器件提供的时钟。


    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否已解决?  

    谢谢、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管如此、我仍有问题、但我理解您在上一封邮件中所说的内容、代码中可能有一些内容我错过了、因此我现在正在寻找这些内容

    感谢您的指导