请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5018 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们购买了一些 lp5018芯片组,我们使用的是 Linux 4.4,因此我们需要用于 lp50xx 的设备驱动程序,Linux 4.4支持该驱动程序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您可以在下面的 Web 上找到 Linux 驱动程序。