This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:搜索较早版本的毫米波传感器交通监控演示

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1843, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/859641/ccs-iwr1642boost-searching-for-a-older-version-for-the-mmwave-senor-traffic-monitoring-demo

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1843IWR6843

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 上是否有可使用的演示链接、与下面的链接类似?

从事一个项目、希望对遥控汽车进行监测、而不是对实际车辆进行更小的监测  

https://youtu.be/PTVV-VzPneE

正在使用另一个项目"Resource Explorer 上的工业文件夹中的交通监控项目"、但遇到了一些困难、因为我不知道如何更改配置来监控远处的对象、而不是仪表想要更改参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以 通过选择所需 的软件包版本来下载演示的旧版本。

    工业工具箱版本下的 IWR1443器件提供了与您所需版本相同的版本  1.6.2  

    请浏览以下路径:

    实验室  >  交通监控演示>设置指南

    请注意、上述演示适用于 IWR1443器件、不受支持。

    为了获得最新的演示、请对支持的 EVM IWR6843和/或 IWR1843使用最新的交通监控代码

    加载这些演示并运行特定对象的转弯后、可以使用 config 参数完成。  

    调优:

    调整交通监控演示的链接、以便调整检测参数。 :

    • 为对象自定义阈值与 OOB 演示类似、请参阅 :用户指南   在    "mmWave SDK 演示- CLI 命令和参数"表中检查"CFAR 阈值"
    • 此演示与具有自定义功能的远距离人员计数相同、因此可以通过该演示可用的自定义指南配置高级参数:
        • 实验室 >远距离人员计数>自定义指南

    • 其他用于调优的线程:

    如何选择所需的 Tirex 版本在 Tirex 工业工具箱的登录页面上进行了说明、滚动到 How to the bottom of right pane (如何选择所需的 Tirex 版本)。

    希望这对您有所帮助。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    谢谢你

    Vaibhav