This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 软件安装问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/858677/software-installation-issue

主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DBOOSTXL-DRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有电机控制和 PFC 开发者套件 (TMDS1MTRPFCKIT)。 在     Internet 浏览器中键入 https://www.ti.com/f28xkits 后,我在安装基线软件和硬件配套资料时遇到问题

 然后、我找不到 套件的 C2000配套资料页面和"基线软件"。 那么 、我如何 安装基线软件和硬件配套资料以及 安装电机控制和 PFC 开发者套件特定于电路板的配套资料和硬件。 如果您有任何其他链接、而不是 https://www.ti.com/f28xkits  、我 已经与 TI 客户支持进行了讨论、他们告诉我 "在支持中心、我们仅限于访问过时器件的信息"。 此外、我还有另 一个查询、因此基本上我正在使用 CCS v3.3、但我想 更新 它、因此建议我 在将 CCS v3.3更新到更高版本之后、然后我可以 运行 TMDS1MTRPFCKIT 项目 。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、请注意这是一个旧套件。  此时、支持将非常有限。 因此、您可能还需要解决一些可能很小的问题。  

    TMDXIDDK379D 或 BOOSTXL-DRV8301等较新的套件可能是 C2000 MCU 系列入门和开发的更好替代方案。

    ===

    但是、TMDS1MTRPFCKIT 使用与 TMDS2MTRPFCKIT 相同的基板和软件。  唯一的区别是'1MTR'版本的包装盒中仅包含一个电机。

    以下 e2e 帖子可能会对您的入门选项有所帮助:
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/602990


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、对于 TMDS1MTRPFCKIT 和 TMDS2MTRPFCKIT 套件、我们可以使用相同的基板和软件。

    如 您在     单击 IT Baseline Software Setup_v1.11.exe 和之后提供的 www.ti.com/.../sprc675 + www.ti.com/.../sprc922链接所示

      可以看到 MotorCtrl+PFC 软件 Setup_v1.2.exe 文件 、因此我的问题是 提供给您的版本、即:V1.11 (基线软件) v1.2 ( MotorCtrl+PFC) 是非常旧的版本、因此它们会影响我的 CCS v3.3、或者    您随 CCS 提供的版本之间没有任何互连 V3.3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件包(sprc675和 sprc922)基于特定的 Code Composer Studio 版本 CCS3.3而构建。  因此、它们应该直接运行、并且可能是让某些东西快速运行的最简单途径。  

    但是、软件示例应轻松移植到 CCS4.x 或最新的 CCS 版本。  如果要执行此操作、可以选择将旧版 CCS3.3工程导入 CCS 应用程序本身中的较新 CCS。  这种方法运行得非常好、但在过渡时、您可能会遇到一些次要的#include 类型挑战。  较新的 CCS 版本可免费下载。
    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html

    我可能会首先尝试使用套件和 CCS3.3让您的电机旋转、但不会花太多时间在那里学习 CCS。  相反、我建议在初始旋转之后改用较新版本的 CCS。  

    希望这能有所帮助!


    谢谢、
    Brett