This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2811:TMS320F2811

Guru**** 2864870 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/857218/ccs-tms320f2811-tms320f2811

器件型号:TMS320F2811

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

首先,请允许我感谢您的所有支持。 非常适合与 TI 合作。

现在我要说的是:我有一个使用 TMS320F2811控制器和 CCS 3.3版本的 CCA 板。 当我使用调试器 XDS510 USB 连接电路板时、目标无法实现连接。

请提供详细信息、说明为将目标修复到调试环境而设置的设置。  

谢谢、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    遗憾的是、有了这些详细信息、很难对您的环境中可能发生的情况做出任何断言。  

    如果您使用的是旧版本的工具、您可以在 e2e 中搜索显示的错误消息、或使用 dbgjtag 实用程序、如 Debugging JTAG legacy 页面中所示:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_JTAG_Connectivity_Problems_legacy 

    调试 JTAG 页面上列出了几条附加错误消息、其中包含非常全面的故障排除提示、但可能存在一些版本差异(下面的页面反映了 CCSv6和更新版本)。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您上次的回复。 我尝试过、但无法获得有关调试器的大量信息。  

    我遇到以下错误:

    初始化仿真器时出错  

    I/O 端口= 510

    板名称:F2812 XDS510USB 仿真器
    CPU 名称:CPU_0

    ABORT:关闭 Code Composer Studio。
    重试:尝试再次初始化仿真器。
    忽略:忽略初始化错误并启动
    可能没有目标调试访问。
    诊断:运行诊断实用程序。

    我的调试器是 C2000 XSD510LC。 如何以及在何处添加正确的文件来初始化仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    错误消息表示问题出在主机和 XDS510USB 仿真器之间。 换句话说、我将检查 我之前发送的调试 JTAG 页面的连接阶段故障排除部分中显示的所有故障排除技巧、尤其是项目1、2、3和(也许) 9、尽管我认为这不会导致此错误。  

    我还会尝试查看 Spectrum Digital 实用程序是否提供有关该问题的其他提示、甚至尝试使用其他主机。  

    不幸的是、您使用的工具组合不再受支持、因此我无法提供有关问题的进一步见解。 抱歉。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔