This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:启用缓存时出现问题(在 CCS 中和在 DSS 中)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/859875/ccs-tms570ls0432-problems-with-enabling-the-cache-in-ccs-and-with-dss

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在启用评估板的缓存时遇到问题。 由于我可能只是做了一些错误、我想知道如何正确地做。

我要做的是:启动调试配置、连接到我的器    件、在 LaunchPad 上加载外部编译的程序、然后尝试单击 ARM 高级功能概述中的启用数据缓存或启用指令缓存框。 在这两种情况下、复选标记都会短暂显示、然后消失、而不会发生任何变化。

如果可能、我还想了解如何使用 DSS 启用/禁用高速缓存。 当我尝试操作  CP15_SYSTEM_CONTROL 寄存器时、它也会复位为原始值。

请告诉我您是否需要任何其他信息来帮助我。

谢谢、致以诚挚的问候

汉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanno、

    我将通过 ARM 高级特性选项检查 CCS 调试器如何启用高速缓存、但根据我的经验、这种开关很少是一种简单的开/关开关、但它更涉及外部存储器区域必须选择并配置到高速缓存寄存器中。

    实际上、我刚刚发现下面的讨论显示了在该系列处理器上启用高速缓存所需的过程和编码。 希望这能帮助您完成目前所需的工作。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/485953  

    我将调查这些选项并在错误实施时提交错误报告。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔