This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5510A:TMS320VC5510A AIC 编解码器问题(通道交换)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/859350/ccs-tms320vc5510a-tms320vc5510a-aic-codec-problem-channels-swapping

器件型号:TMS320VC5510A

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在 DSK5510板上使用左通道和右通道上的 Matlab 输入音频输入

然后、我使用 CCS 查看左右声道音频的仿真图。  音频输出通道上的数据有时会交换。 左通道输出数据显示在右侧通道输出上、反之亦然。 我已经尝试过对其进行故障排除、但仍然无法确定问题是什么。 希望大家可以看看并引导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 C5000 DSP 的支持指南:
     

    此致、
    Yordan