This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:TMS320C5535 eZdsp USB 套件:连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)

Guru**** 2524930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/858777/ccs-tms320c5535-tms320c5535-ezdsp-usb-kit-error-connecting-to-the-target-error--151-0x0

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们最近购买了20 个用于教学目的的 TMS320C5535 eZdsp USB 套件、使用提供的 CCS 版本连接其中4个套件的目标时遇到了问题。  

例如,以下错误显示: Error connecting to the target:(error -151 @ 0x0)。 即使不重新创建新目标、移除故障套件并插入新套件也可以正常工作(对于其他13个套件也是如此)。 我注意到、对于第一个默认卡、它安装了一个新设备...我从 Windows 7中删除了所有相关设备、以启动新会话、重新创建目标会话、但运气不佳。 这4个卡上的 XDS1100 JTAG 似乎有问题、但似乎无法找出问题所在。 这是令人惊讶的、因为电路板版本是相同的...

在我将套件发送回 官方供应商之前、我们将非常感谢您的任何帮助。

非常感谢!

Davy