This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DLPNIRNANOEVM:DLP Spectrum Library 2.0.3的 dlpsprolib 11警告

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/856878/ccs-dlpnirnanoevm-dlpspeclib-11-warnings-with-dlp-spectrum-library-2-0-3

器件型号:DLPNIRNANOEVM

工具/软件:Code Composer Studio

早上好、

我正在尝试编译 CCS 中的库。

我成功地构建了"driverlib"、"usblib"和"dlpspeclib"库。 问题出在构建"Tiva EVM"库...

它在我附加在一张照片中的"Tiva EVM"中为我提供了几个警告、在"usblib"和"driverlib"中为我提供了一个警告。

此映像是 driverlib

此映像是 driverlib

完整的句子为:  

说明资源路径位置类型
此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 5.0.4 [ARM]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用- 5.2.5。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。 driverlib 属性问题

我的问题是:我应该担心吗? 还是仍在使用该代码?

我想"usblib"和"driverlib"的值没有问题、否则它不会产生错误。 但在"Tiva EVM"之一中、我更担心。

非常感谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、

    有关编译器版本的警告可能没有问题。  如果您愿意、可以从 Help -> Install New Software 中安装5.0.4编译器。  本视频介绍了如何执行该操作。

    https://www.youtube.com/watch?v=HyDJwKFu6EQ

    但是、其中一些其他警告是一个真正的问题。  具体而言、隐式声明的函数是错误的。  我会将这些视为需要解决的错误。  基本而言、代码调用这些函数、但它们不是项目的一部分。  我不熟悉此代码、我将重新分配该线程、看看 DLP 团队是否能提供帮助。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢、我希望 DLP 的某个人能帮我。

    此致、

    吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好!  

    请严格遵循 NIRCAN Nano 用户指南中提供的"编译 Tiva 软件所需的工具"和"如何编译 Tiva 源代码"附录中提供的说明 来正确构建整个项目。 如果您仍面临警告、请告知我们。  

    谢谢、此致、

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    感谢您的关注。

    我安装了指南中的所有内容(在 C.2 - 4页的65页上有错误、因为如果不是"移动光谱分析 Tiva EVM"、则不必选中"dlpspectlib")

    "dlpspectlib"中仍有11个错误、"Mobile Spectroscysciation" EVM 中仍有21个警告。

    大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    我认为主要问题是 DLPSpectLib 文件夹不好...

    但正如您在图像中看到的,它有11个警告,这些警告是从未引用的变量声明... 它们不是使用不同版本的 Tiva TI_RTOS 或3.30.4.52_CORE 以外的其他 XDCtools 版本的问题。

    我再次附上图像... 但我认为您在"nano "页面上提供的代码是 dlpspirlib 库、这是不正确的。

    EVM 库也是如此... 有些代码似乎使用不好。

    我正在使用编译 CCS 9.1.0

    大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    我只是将项目置于 Release [Active]中、在文件夹"dlpSpeclib"中不再有问题、但按照另一个库"evm"的20条警告进行操作

    此致、

    吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭、因为重复的线程 https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/857757

    谢谢、此致、

    Hirak。