This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:笔记本电脑电池在测试 launchpad 时耗尽、850行 main.c 现已损坏。

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/859262/ccs-msp430fr4133-laptop-battery-died-when-testing-launchpad-850-lines-of-main-c-now-corrupted

器件型号:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

您好、论坛、

CCS9.2.0.0013、电池电量耗尽后、笔记本电脑已插入、并且 main.c 已消失。 文件仍 在那里、但显然已损坏。

CCS 是否将备份文件保存在任何位置?

你们中的任何人可以修复损坏的文件吗?

如果可以、请提供帮助、

Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    假设 main.c 是打开的 CCS 项目的一部分、您最好尝试从本地历史记录中恢复。 请参阅 http://software-dl.ti.com/ccs/esd/training/CCSv6-TipsAndTricks.pptx 中的幻灯片38-39

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回答。 本地历史记录下的最后一个文件比我两天的手动备份旧文件旧得多。

    CCS 下应该有一个选项、针对此类情况自动存储.bak 文件。 我猜到,当这个问题的答案如此缓慢地返回时,没有.bak 文件。

    我昨天下午4点开始处理2天的备份,并在凌晨2点完成。 从现在开始、我将每天执行两次备份。

    谢谢、

    Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Clark59"> CCS 下应该有一个选项、用于针对此类情况自动存储.bak 文件。 我猜在这个问题的答案如此缓慢地返回时没有.bak 文件。

    很抱歉、Robert、但您回答正确。 我与这里的几位同事进行了核对、似乎就是这样。

    它不会帮助您恢复丢失的工作、但有一个自动保存功能可以帮助您继续:

    https://stackoverflow.com/questions/2635951/eclipse-save-automatically/37333915

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    自动保存功能已从您指定的位置删除、但现在显示为全时功能。 我注意到、每次生成文件时、文件也会被保存。

    感谢您的建议。

    Robert。