This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我在调试器上获得这些输出、尽管我已将其配置为运行到 main、但似乎找不到 main。 我还收到一些警告:
(另外两个是毫无意义的比较警告、我知道它们是什么意思)
这两件事是否相关、或者我是否可以忽略警告? 我缺少了哪些设置来从调试器获取上述输出?
[引用 USER="Meaghan Moeller ]'我在调试器上获得这些输出、但似乎找不到 main、即使我已将其配置为运行到 main。 错误发生在到达 main 之前的编译器运行时库启动代码中。 在这种情况下、错误是在尝试为 C++异常处理分配32字节结构时 malloc 返回 NULL 指针。
当在 CCS 中为 Tiva 器件创建一个新项目时、缺省情况下、堆大小被设定为零字节。 在"CCS Project Properties Build -> ARM Linker -> Basic Options"下、需要为"Heap size for C/C++ dynamic memory allocation (--heap_size、-heap)"设置一个非零值:
堆大小的实际值取决于程序、但对于附加的 C++异常处理示例、该示例也使用4096字节的堆和2084字节的堆栈、这是足够的。
[引用 user="Meaghan Moeller "]我还收到一些警告: 表单"创建输出段"的警告
"没有 SECTIONS 规范"意味着链接器将段放置在任意的存储器区域中、这可能会导致运行时出现故障。 arm.extab 和 .arm.exidx 段 与展开相关(根据 https://answers.launchpad.net/gcc-arm-embedded/+question/271294)。 在链接器命令文件(.cmd)的各段中、添加以下命令以将这些段放置在闪存中、从而解析警告:.arM.extab >闪存 .arM.exidx >闪存