This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00121:MSP430

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/858610/ccs-tida-00121-msp430

器件型号:TIDA-00121

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我想增加 LED 驱动器升压(1.1A)的输出电流是因为它们的代码发生了任何变化、我在设置 LED 全亮度的 ADC 值时遇到了问题、设置 ADC 计数后、900多个驱动器会在我注释保护部件后进入保护模式 工作方式是对 SFR 或比较器进行所需的任何更改。

或者、只能通过更改 LED 电流设置的分流电阻而不改变 ADC 值来实现

最棒的方面

Prem sagar

KREATE 灯 PVT LTD

手机:+91 8586018427  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prm、

    只需将感应电阻 器 R2更改为0.43欧姆、即可获得1.1A 的输出电流、而无需更改代码。 或者、您可以将感应电阻器更改为0.25欧姆、并通过更改代码来重新调整输出电流、从而将电阻器中的功率损耗保持在0.3W 的相同值。

    但是、最好重新设计由 C7、L2、Q5、D1和 C8组成的升压功率级、以获得更高的效率和热性能。 Q5针对该电流的额定值足够大、您无需更改它。 但是、应使用 http://www.ti.com/lit/an/slva372c/slva372c.pdf 中所述的升压功率级设计公式重新计算所有其他组件

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在 LED 升压部分仍然面临问题、例如、如果我们将电感器33uH 光源的电感设置为闪烁模式、一旦我们降低电感并消除10uH 闪烁、但电感器和 MOSFET 上会发现更多的发热、我们就能提供解决方案。

    我们希望获得45V;1.2Amp 的输出、并建议组件额定值、我们使用的原理图与 TIDA-00121设计文件中的原理图相同。

    最棒的地方

    Prem sagar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prm、

    在45V、1.2A 时、输出功率为54W、功率级将会产生显著的功率耗散。 即使我们假设效率为90%、功率组件中也会有6W 的功率耗散。 因此、功率组件应足够大、以处理该功率耗散。

    根据您的描述、您不清楚是否正确完成了功率级计算。 请遵循应用手册中讨论的程序。

    此致、

    Salil