This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP-MSP430FR2476:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/858853/ccs-lp-msp430fr2476-code-composer-studio-forum

器件型号:LP-MSP430FR2476

工具/软件:Code Composer Studio

为 LP-MSP430FR2476编译开箱即用体验的步骤是什么?

SLAU802、第17页、第4.1.2节指示我需要运行 CCS v8.0或更高版本。  我运行的是9.2。  它说"... 单击项目>导入现有 CCS Eclipse 项目。  浏览至所需的包含 main.c 的演示项目目录(请参阅图13)。"  Project 下没有用于导入现有 CCS Eclipse Project 的选项卡。

我已经尝试创建自己的项目、解压缩、示例文件、并将所需的.h 文件复制到项目目录、因为即使我调整了编译器调用命令的 include 路径、工具似乎也无法在较低的目录中看到它们。

我完全卡住了。  我们将感谢您的任何帮助。  谢谢。

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Richard Burnes1"]它说:"... 单击项目>导入现有 CCS Eclipse 项目。  浏览至所需的包含 main.c 的演示项目目录(请参阅图13)。"  Project 下没有选项卡可导入现有 CCS Eclipse 工程。

    使用菜单项 Project->Import CCS Projects。  

    在较早版本的 CCS 中、菜单项称为 Import Existing CCS Eclipse Project。 该名称后来更改了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aartis!  您的反馈帮助我解决了问题。

    在 CCS 9.2中、它位于 File->Import->Code Composer Studio->CCS Projects。

    非常感谢!