This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-RM46XDRV8301KIT:更新观察窗口变量时出错

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TIDM-RM46XDRV8301KIT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/857832/ccs-tidm-rm46xdrv8301kit-error-in-updating-watch-window-variable

器件型号:TIDM-RM46XDRV8301KIT
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好、

更新观察窗口变量时出错。  在这里、gMotorVars.VdcBus_kV 是来自电源的电压。 BusVRef 是我要与 gMotorVars.VdcBus_kV 进行比较的基准电压。 结果应该是误差。 但在这里、误差会提供一个非常高的值、只有在用1000进行分频后才有意义。 有人可以帮助解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Ambika Radha"]但这里的错误是给出了一个非常高的值,这只有在用1000进行整数之后才有意义。 有人可以帮助解决这个问题吗?[/引述]

    查看代码、您似乎正在使用适用于 C2000的 Motorware、但您提到了用于器件型号的 RM46x 套件。
    您的项目基于哪个软件包以及运行在哪个硬件套件上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    因为我是这些领域的初学者、所以我对这些领域的想法不大。 使用 motorware、我应该使用 PMSM 进行实验。 我应该通过 CCS/ lab5a 来完成此操作。 为此、我将使用 TIDM-RM46XDRV8301KIT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用的 Motorware 软件包以及其中包含的实验/示例旨在在产品页面(在设计套件和评估模块下)中列出的 F28x 电机套件上运行: https://www.ti.com/tool/MOTORWARE

    我相信他们不会在您提到的 RM46X 套件上运行、但我会将此主题转发给相应的专家、以便他们提供更多建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aartis、

    我解决了这个问题。 感谢您的帮助。

    此致、

    Ambika