This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:(未定义符号)

Guru**** 2542600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/857935/ccs-msp430g2553-no-symbols-defined

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我的项目中没有任何调试符号。 刚刚开始使用 CCS 8 (我已经使用 CCS 6多年)、并确保我已经进行了所有升级。 我刚刚创建了一个项目来执行小测试、采用了默认值。 当我加载、自由运行、然后暂停代码时、它会准确地显示应该位于的行号、但我会收到消息(未定义符号)。 即使我只是加载和 执行一步指令、也没有符号。  是否应将 create 工程默认为调试符号? 如何解决此问题? 如果有任何帮助,将不胜感激。 谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您能否提供您创建的小型测试项目? 假设您没有任何链接文件或其他外部依赖项、则只需压缩整个工程文件夹并将其附加到此线程即可。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3312.Test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki、我想我已经发布了它。  

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 该程序似乎可以正常运行、我可以完全查看源代码调试。 我在 CCSv9.2和 CCSv8.3.1中尝试过这种方法。

    您能否在收到消息时提供 CCS IDE 的屏幕截图?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是一个包含屏幕截图的 Word 文档。  

    Steve

    e2e.ti.com/.../Doc2.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve。 我看到了这个问题。 它是特定于应用的东西。 我将需要与器件专家联系。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴看到这个问题、Ki。 如果您需要我提供的任何其他信息、请告诉我。  

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我再次出现此问题。 这真的很奇怪。  我使用 TI 示例进行测试。 在自由运行模式下、它运行良好。 但在调试模式下、它不起作用。

    使用 CCSV6时、您是否遇到了此问题? 如果不是、它可能会与我们的 MSP 调试堆栈存在一些问题。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    过去、我在使用 CCSV6时没有遇到任何问题、现在已经使用 CCSV6构建了多个产品。 我必须安装 V8以支持 V6似乎无法识别的较新的 MSP430 Launchpad (MSP‑EXP430G2ET)。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的反馈。 我需要咨询相关专家以找出根本原因。 可能需要几天时间。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    感谢您的更新。 请告诉我!

    最棒的

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    无法读取全局变量的原因是您没有在 main 函数中使用它们。

    您可以看到、它起作用了。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢伊斯天! 这是一些优化、我假设由于定义了中断例程、它需要符号。 再次感谢 Steve