This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110无法使用 CCS v9.2调试 CC1310F128

Guru**** 2529300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/857108/the-xds110-cannot-debug-cc1310f128-using-ccs-v9-2

大家好!

  使用 CCS v9.2将 XDS110更新为仿真包8.3.0.00003后、XDS110无法使用 CCS v9.2调试 CC1310F128。

  错误为:

  

  在 CC1310F128.CCXML 中、JTAG TCLK 频率已从8.5MHz 更改为2.5MHz。

 为什么?

 此致、  

 Gilbert

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔伯特  

    此更新应属于以下便签帖子中描述的情形:  

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821584 

    但是、所发生的情况与您描述的情况相反。  

    [引用 user="Gilbert"]并且在 CC1310F128.ccxml 中、JTAG TCLK 频率已从8.5MHz 更改为2.5MHz。[/引用]

    您确定频率 降低了吗?

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    此致、

    Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔伯特  

    我明白了。 频率为2.5MHz。 您能否创建无项目目标配置、将其设置为合适的 TCLK (2.5MHz)并尝试手动启动? 我正在尝试查看多个目标配置文件是否会引起混淆(我已经这样做了、我修改了一个文件、实际上启动了另一个文件)。  

    有关详细信息、请参阅《CCS 用户指南》的第7.2.1.2节、该指南可在"帮助"(菜单"帮助"->"内容")或以下链接中找到:  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html 

    此外、您还可以尝试执行下面调试 JTAG 页面中错误说明中显示的故障排除提示(只需搜索错误编号)-您可能需要发出批量擦除。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 

    此致、

    拉斐尔