This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:使用 CCSv9.2、Uniflash 4.50、SmartRF Flash Programmer 2时、始终更新 XDS110固件?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/858679/ccs-launchxl-cc1352r1-always-updating-xds110-firmware-when-using-ccsv9-2-uniflash-4-50-smartrf-flash-programmer-2

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如果我使用 SmartRF Flash Programmer 2 1.8.1、它将提示更新固件。 然后、如果我使用 CCSv9.20、它将提示更新固件。 然后、如果我使用 Uniflash 4.50、它还会提示更新固件。 如何才能避免这种情况发生?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    较新版本的仿真器包对固件版本中的次要版本号差异并不那么挑剔。 旧版本存在问题。 "旧版"是随9.2.0和 UniFlash 5.2之前的 CCS 版本一起提供的 emu 包版本(我对 Smart RF Flash 程序员不了解、无法评论)。 您可以尝试在工具的旧版本上更新 emu 包版本、但如果工具足够旧、它可能与最新 emu 包版本不兼容。 最好的办法是将 UniFlash 版本更新为最新版本、以避免出现此问题(同样、我 对 Smart RF Flash 程序员不了解、无法进行评论)

    谢谢

    KL