This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:使用 XDS110调试探针进行串行通信

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/857930/ccs-tmdsemu110-u-serial-communication-using-xds110-debug-probe

器件型号:TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用 XDS110调试探针通过 UART (串行通信)向目标器件 MCU 发送和接收数据。

尝试通过 命令读取目标的温度、电压、电流和启用/禁用输出  

有人可以帮助我了解如何使用它吗?

我有几个问题要回答、

XDS110调试探针是否与 MCU PIC18串行通信兼容?

我尝试使用 Tera Term 进行串行通信、但我没有从使用相同 XDS110调试探针的器件获取任何返回响应

输入命令后是否有任何命令载体、如\或 Enter 或 Tab?

谢谢  

Nhizanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nhizanth、

    TMDSEMU110-U 实现了一个标准的 UART 端口、该端口映射到名为"Class Application/User UART"的 COM 端口(如果您使用 Windows、则显示在控制面板中)。

    此端口没有与其关联的协议-它是纯数据。 它没有硬件握手(CTS/DTR 或 Xon/Xoff)、数据传输设置 完全由目标器件上运行的应用配置:每秒位数(bps)、开始/停止位、奇偶校验。  

    一个常见问题是将其设置为错误的端口或错误的速度。 为了验证此配置、我强烈建议从 uartecho 等示例代码或类似的代码开始。  

    另一个常见问题在 下面 XDS110页面的 UART 注意事项部分进行了说明:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔