This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:在 TiCCS 中组织包含

Guru**** 2608735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/857226/ccs-cc2650-organizing-includes-in-ticcs

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用"Organize Include"快捷方式 Ctrl+Shift+O、但该函数未包含某些 include、并且在我构建 CCS 时会生成大量"未识别的识别器"错误。

有什么想法如何解决这个问题?

此致。


Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frederic、

    我发现该功能实际上不像#include ""

    它将用#include <>替代这些路径、有时会插入相对路径。

    例如、它将采用以下方法:

    /* for usleep()*/
    #include 
    #include 
    #include 
    
    /*驱动程序头文件*/
    #include 
    
    /*驱动程序配置*/
    #include "ti_drivers_config.h" 

    并将其转换为:

    /* for usleep()*/
    
    #include 
    #include 
    #include 
    #include 

    因此、它将它们组合在一起、并删除了一些注释。  此外、还将"ti_drivers_config.h"更改为 。  我认为它不像""那样、它可能会拾取源文件的本地文件、也可能会沿着搜索路径拾取文件、并且它可能会在不修改源文件的情况下发生更改。  在这里、这对我来说仍然是很好的、因为/syscfg 上方的文件夹位于我的搜索路径中。

    一般来说、我不是该功能的大粉丝、因为我喜欢以自己的方式组织我的 include 路径。  此处提供了有关该功能工作原理的更多详细信息:

    https://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2013/october/article3.php

    请注意、要在 CCS 中查看首选项对话框中显示的选项、您需要单击底部的显示高级设置。

    如果要撤消已完成的操作、可以使用本地历史记录功能。

    https://www.youtube.com/watch?v=vIdb7vKpSts&t=14s

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回答。 我试图找到一种方法来消除不必要的包含、而不仅仅是评论包含并尝试构建。

    如果有一个工具来绘制应用程序的依赖关系和调用树、那将非常有用。 是否有任何想法?

    此致。

    Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frederic、

    CCS 中的包含浏览器将显示文件的包含层次结构。  您必须将项目中的源文件拖动到视图中。  

    还有一个呼叫层次视图。  对于该视图、您打开该视图、然后可以在项目浏览器或源代码中选择一个函数、并选择以打开调用层次结构。

    此致、

    John